This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0381D-Q1:高电位功能

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC0381D-Q1, AMC1411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1556183/amc0381d-q1-hi-pot-capability

器件型号:AMC0381D-Q1
主题: AMC1411 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

AMC0381D-Q1 的 Viso 额定值为 5kVrms、该器件能否承受 6kV DC Hi-Pot 测试?

BR、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    该器件未规定能承受 6kV DC Hi-Pot 测试(根据您提到的规格)。  

    器件可能有足够的裕度可以承受、但无法保证。  

    您能否提供一些关于这种高压测试需求的背景信息?  

    5kV 通常就足够了。  

    如果这是硬性要求、他们可以考虑使用 AMC1411 等另一种器件。