This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:我使用 SN74LVCH16T245 编写了原理图、但它确实&'t 起作用。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1556004/sn74lvch16t245-i-made-schematic-with-sn74lvch16t245-but-it-does-t-work-at-all

器件型号:SN74LVCH16T245


工具/软件:

嗨、大家好

我 使用 SN74LVCH16T245 编写了原理图、如下所示、但它根本不起作用。

在原理图中、与 PWM 相关的信号(例如 PWM1_1、PWM1_1N 等)由 MCU 提供、并且信号由 MCU 正常提供高电平或低电平。

然而、当 NPWM_ENABLE_1 和  NPWM_ENABLE_2 连接到 0[V]时、SN74LVCH16T245 的 A 侧始终为低电平 (0[V])。

因此、I 移除了 AR1、AR2 和 AR3、但 SN74LVCH16T245 的 A 侧始终为 0[V]、无论 SN74LVCH16T245 的 B 侧是高侧还是低侧。

我无法理解 SN74LVCH16T245 的 A 侧为何始终为低电平 (0[V])。

您能帮我解决我的严重问题吗?

提前感谢您的帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KwangSu、

    您能否验证是否能够在 VCCB 上测量 3.3V 电压、在 VCCA 上测量 5.5V 电压?

     

    查看原理图、VCC 引脚似乎没有连接到任何电压轨。  

    此致、

    Josh