This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8278Q-Q1:利用 LMP8278Q 的中间输出来指示过流。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: INA310A, INA310B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1557024/lmp8278q-q1-taking-intermediate-output-of-lmp8278q-to-indicate-over-current

器件型号:LMP8278Q-Q1
主题中讨论的其他器件:INA310A

工具/软件:

您好、

在我们的应用中、我们希望检测高于正常电流测量范围的负载过流。

我们计划在 LMP8278Q 的 A1 上获取电流检测输出,并将其与参考值进行比较,以在过流情况下提供中断。

添加此电路是否会对将连接到 ADC 的 A2 OUT 处的正常电流监控产生任何影响?  是否会出现任何阻抗不匹配或噪声问题?

请回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    当将 A1 连接到 A2 时、数据表介绍了多种场景、而和  

    添加此电路是否会对 A2 OUT 上的正常电流监控产生任何影响、A2 OUT 将连接到 ADC?

    这取决于您要驱动的 ADC 以及采样率。  这是一款较旧的器件、我不确定我们是否具有该器件的输出阻抗。  如果您以较慢的速率或使用 Δ — Σ 之类的器件进行采样、那么通常不会出现问题。   https://www.ti.com/lit/an/sboa443/sboa443.pdf 请了解使用上图时、您正在对输出进行滤波并减少带宽。  此外、数据表中还单独提供了 A1 和 A2 信息、以隔离每个输入/输出的规格

    是否会出现任何阻抗不匹配或噪声问题?

    我会更担心驱动 ADC 或比较器。  对于 ADC、我在上面提到了我的问题。  对于比较器、我会担心 A1 节点上的电容器、因为有一个 100kΩ 输出电阻器、任何电容都会减慢输出速度。   

    我们有其他可满足您需求的器件  、例如 www.ti.com/.../INA310B。B 版本比 INA310A 更具成本效益、失调电压等规格更差。  我看到的最大区别是 INA310 的功率是它的 4 倍。

    此致、

    Javier