This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO120:用于 ISO120/ISO121 的 SPICE 模块

Guru**** 2562130 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224, ISO120, ISO121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1557332/iso120-spice-module-for-iso120-iso121

部件号:ISO120
主题中讨论的其他部件:ISO224ISO121

工具/软件:

尊敬的团队:

    我们正在寻找 Spice 模块、用于在 TINA 软件中仿真 ISO120xx/ISO121xx。 因此,任何人都提供同样的建议。

注意:我已经在 TINA 中搜索可用元件、但可用模块存在一些引脚不匹配情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    ISO120 和 ISO121 没有任何 TINA 模型、我们使用的型号最接近的器件是 ISO224。