This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1922:在"DSG 封装 8 引脚 WSON"?

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1556870/tlv1922-potential-for-the-exposed-thermal-pad-at-the-dsg-package-8-pin-wson

器件型号:TLV1922


工具/软件:

“DSG 封装 8 引脚 WSO“的“外露散热焊盘“的最佳电势是多少?
(目前唯一可用的软件包)

我在实际数据表中找不到有关它的任何信息。

它是否连接到 IC 的任何内部电势(或是否隔离)?

是否可以将其连接到针脚 8 具有的相同电位?
即使引脚 8 不是 GND、而是与“双“电源 ((V+) 和 (V-)) 一起使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    焊盘应保持未连接状态或连接到引脚 8。  

    即使引脚 8 不是 GND、而是与“双“电源 ((V+) 和 (V-)) 一起使用

    没有具有两个电源引脚的运算放大器“知道“电源是否被拆分。 因此始终使用引脚 8。