This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:输入偏置电流方向

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1557492/ina849-input-bias-current-direction

部件号:INA849


工具/软件:

您好团队:

INA849 的输入偏置电流最大值用正数 (20nA) 指定。 其分布数据(图 7-5 和 7-6)也显示输入偏置电流仅位于正极侧。

输入偏置电流的方向是什么? 是灌电流方向还是拉电流方向?

我很好奇、如果方向可以是这样、因为 INA849 内部具有 Ib 消除功能。 我想和您确认以防万一。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sato-san、

    通常、偏置电流在流入器件引脚时被指定为正、而从器件引脚流出时为负。 在这种情况下、输入偏置电流的方向将进入器件。 您是正确的、在许多情况下、如果具有偏置电流消除功能、电流可以流入或流出引脚、但对于 INA849、非零均值看起来是目标值。

    平均偏置电流值约为 7nA、最大输入失调电流额定值为 6nA。 这意味着偏置电流应该进入器件中、但我会在内部确认是否始终如此。

    此致、
    Gerasimos