This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9144:接收到外部噪声。

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9144, OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1552665/tlv9144-receives-external-noise

器件型号:TLV9144
主题: OPA1678 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我们之所以对这款器件感兴趣、是因为它功耗低、当我们用另一家公司的器件替换它时、会拾取大量外部噪声。
我将其用于音频信号、但噪声在音频输出上。
是否有任何建议的对策?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    TLV9144 非常适合音频应用。  

    低成本音频 IC 之一是 专为音频应用而设计的 OPA1678。 TLV9144 不适用于音频应用、不包括转换率、BW、THD + N 比、 高开环输出阻抗等。 是的、它专为低功耗应用而设计、但也适用于音频应用。 如果测量 TLV9144 中的输出信号、音频输出信号可能会失真、因而无法满足音频应用要求。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。
    OPA1678 系列相关信息、我使用了它。
    我知道 RLV9144 不用于音频、但我想使用此设备、因为它的价格和功耗。
    我想抵消输入上的噪音、所以如果您有任何好的对策、请告诉我。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    我正在将其用于音频信号、但噪声在音频输出上。

    请显示驱动原理图。 您正在驱动多大负载? 除了我提到的限制之外、TLV9144 的 输出电流也受到限制。 也是如此((ISC 或短路电流为+/ISC –40mA,但实际驱动电流明显较小)。   您从耳机听到了什么噪音?  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我很抱歉、但这不是音频信号。
    我使用它来检测压电波形。
    它的声音不是声音、而是以 ADC 的输入噪声形式出现。
    具体噪声如下所示。
    频率:约 36kHz
    振幅:约为+/–25mV

    它似乎也受到 MCU 产生的电源噪声的影响、我们正在考虑各种对策。
    如果您有任何有用的对策、请告知我们。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    它似乎也受到 MCU 产生的电源噪声的影响、我们正在考虑采取各种对策。

    我明白了。 根据数据表中的 PSRR 图、 TLV9144 在较低频率下具有合理的 PSRR。 该器件用于电池供电设备。  

    下面是您可以尝试的方法。 在 V+电源轨(假设您使用单电源轨)上、请添加 100 Ω  电阻器+ 16uF 至 22uF 电容器来构成 LPF 滤波器。 使用 100 Ω/22uF 时、截止频率约为 72Hz(使用钽电容器或低 ESR 电解电容器)。 这将显著提高 PSRR 抑制、并且不会对 CMU 产生显著影响。  

    此外、在 CMU 的电源轨中、使用更大的低 ESR 旁路电容器(高达 10uF 或 22uF)、这将消除 MCU 产生的噪声(例如 PWM 或其他方波相关噪声)。 如果使用小型 C 封装,请注意电容器中的直流偏置降额。)

    您也可以考虑在 MCU 的电源轨旁边使用铁氧体磁珠、但需要确保使用电容器适当地抑制电压轨、以避免 Q 影响。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond