This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA228:OPA2228UA 的衰减问题

Guru**** 2500605 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA228, OPA1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1557156/opa228-the-attenuation-problem-of-opa2228ua

器件型号:OPA228
主题: OPA1612 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们使用了具有 5 倍放大能力的 OPA2228UA 运算放大器。 运算放大器的供电电压为±14V、并在前置放大器中添加了差分元件输入。 我们测量了运算放大器引脚 1 的输出。 在 5 倍放大后、它开始在 3M 处衰减。 该运算放大器的 GBW 为 33M、从理论上讲、它在 6M 开始衰减。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:  

    经过 5 倍放大后、在 3M 开始衰变。 该运算放大器的 GBW 为 33M、理论上、它在 6M 时开始衰减。[/报价]

    听起来是对的。 OPA228 在增益为 1V/V 时具有 33MHz 的 BW 在 5V/V 时、BW 降至 5.6MHz(根据 GBWP 规则)。 当您添加 5.6pF 时、这会进一步将运算放大器的 BW 限制在约 1.89MHz。 如果要增大差分放大器的 BW、请移除 5.6pF 电容器或将其更改为 2.2pF 或稍小(取决于您的 BW 要求)。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 5V/V 下的 OPA1612、BW ?如何需要 5V/V 下的高 BW 放大器、您能帮助我推荐它吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您可以尝试 OPA828、它会在增益为 5V/V 时提供大约 9MHz  

    OPA1612 的 GBW 为 40MHz、40M/5V/V = 8MHz。  

    在 HVA 精密运算放大器产品中、这些电压非常高。 HVA 支持任何高达 50MHz 的运算放大器。 上面您必须使用 HSAMPS。 什么是运算放大器的应用?

    此致、

    Raymond