This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4503:THS4503 差分放大器输出不显示任何信号输出

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4503, TINA-TI, OPA2836, OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1553515/ths4503-ths4503-differential-amplifier-output-does-no-show-any-signal-output

器件型号:THS4503
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TIOPA2836OPA657

工具/软件:

我有一个放大器链、末端有一个差分运算放大器 THS4503、它将驱动 ADC 的输入。 通过的输出

前面的阶段 VM4 显示一些信号、输出端没有信号 VM4 和 VM6 没有信号。 差分级增益为  

Unity。 输出偏置电压在 5V 时正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subhajit,

    您能和我分享图像中电流源的测试信号脉冲吗?  您是否在前三个放大器级中使用了理想运算放大器模块?  将 TI SPICE 模型用于放大器模块时、电路性能是否更好?

    我可以在 TINA-TI 中构建您的电路并确认输出。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施加到第一级 (TIA) 输入端的电流源在 2.5MHz 频率下具有 1uA 的峰峰值。 从输入到最高 VM4 的总增益为 5.5E6 伏/安。 VM4 时的预期输出为 5.5V 峰峰值。 测量的输出为 5.34V 峰峰值。 第一级 (TIA) 是 OPA657、第二级运算放大器使用 OPA2836。 后续级运算放大器还使用 OPA2836。 但是、在 THS4503 的输出端、VM5 和 VM6 上看不到输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢你的评分  我会为你做一个回应。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题似乎与 TINA SPICE 工具错误有关。 完全的共模输入

    差分放大器(最后一级,FDA)也短接至 10K 电阻器的一端、并连接到 5V 电源、该电源也会连接到其他位置。

    如果此连接连接连接到单独的 5V 电源、则电路似乎能正常工作、我们会获得正确的预期波形。

    你能确认这是一个工具错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subhajit,

    根据您的回答、您会发现问题出在 THS4503 模型的旧架构和设计上。  如果您在模型中探索交流响应、我可以建议您考虑使用新的 FDA。  

    是否有需要考虑 THS4503 的特定规格?

    此致、

    Alec