This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3491:CDM 规范

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1556474/tlv3491-cdm-spec

器件型号:TLV3491


工具/软件:

尊敬的团队:

您可以帮助提供有关 TLV3491 的 CDM 规范吗?

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您询问的是哪个套餐? CDM 更多地依赖于封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    我想查看 SOT-23 (DBV)| 5、 TLV3491AIDBVR。

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy

    它通过了最高可达 1kV、MM 至 200V 的 CDM。

    由于这些规格不在数据表中、因此这些值仅供设计指导/信息之用、不能以任何方式保证或保证。