This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA377-Q1:制造数据供参考

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9051-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1551748/opa377-q1-manufacturing-data-for-quotation

器件型号:OPA377-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV9051-Q1

工具/软件:

您好、我正在为一家大型汽车 OEM 生成报价、他们需要制造信息才能接受我们的报价;制造厂、技术等

我应该将请求发送到哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我们拥有使用 200mm 晶圆并采用 5.5V CMOS 工艺制造的下一代低成本 TLV9051-Q1。 您还需要其他哪些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    距离您上次回复已经两周了。  因此、现在我将结束本次调查。