This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226 的噪声尖峰参数

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558142/ina226-noise-spike-parameters-of-ina226

器件型号:INA226


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户想了解 INA226 噪声尖峰功能的详细参数。在数据表中、我们提到有一个集成的尖峰悬架滤波器。 根据 I2C 协议、在快速模式下、应通过噪声尖峰功能滤除 0-50ns 噪声、因此问题如下:

INA226 是否可以在快速模式下支持这种噪声尖峰 (0-50ns) 功能?

2. INA226 在标准模式下是否具有噪声尖峰功能?

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    以下是我对您的问题的回答:

    1.可以、INA226  在快速模式下支持噪声尖峰 (0-50ns) 功能

    2.是的,这也适用于标准模式。

    此致、

    Mitch