This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3401:TLV3401IDBVR

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558317/tlv3401-tlv3401idbvr

器件型号:TLV3401


工具/软件:

您好:

我正在搜索有关 TI 使用的不同后缀的信息。

 目前、我们使用的元件 TLV3401IDBVTG4 已停产。

 我们打算改用元件 TLV3401IDBVR、但我们的问题是:

  1. “TG4"究竟“究竟代表什么?
  2. “R"究竟“究竟代表什么?
  3. TLV3401IDBV 之间的技术差异是什么 R 和 TLV3401IDBV TG4.

 提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jean-Michel、

    “T"和“和“R"是“是发货选项。

    “T"表示“表示“管“或导轨或小型磁带

    “R"表示“表示“卷带“(通常为大卷带)

    “G4"是“是引线镀层类型。

    请参阅:

     https://www.ti.com/support-quality/environmental-info/logo-product-labeling.html

    基本器件型号 TLV3401IDBVR 是在多个不同的组装地点制造的、因此根据不同的组装地点、引线镀层有所不同。

    “G4"选项“选项可确保您获得“G4"镀“镀层(贵金属(例如银 (Ag)、金 (Au),镍 — 钯 (NiPd),镍 — 钯-金 (NiPdAu)(无锡 (Sn)))。

    既然 TLV3401IDBVR 只采用 NiPdAu 镀层、就不需要“G4"选项“选项。 因此、TI 范围内的大多数“G4"选项“选项都已停产。

    因此、这是一个已淘汰的完成选项、而不是设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    非常感谢您的帮助!!