This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4992-Q1:对于 Vs=5V、相对于电源轨的输出摆幅

Guru**** 2589610 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4992-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1556957/opa4992-q1-output-swing-from-rail-for-vs-5v

器件型号:OPA4992-Q1


工具/软件:

您好:

我的客户一直在调查 OPA4992-Q1。  他们想知道 Vs=5V 时相对于电源轨的输出摆幅。  第 9 页的数据表显示了 Vs=40V 和 2.7V 的情况。  您能给我讲一讲 Vs=5V 的情形吗?  请注意、的负载条件与数据表相同、没有负载、10kOrm 和 2k Ω。

此致、

川崎义和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我的客户需要 25°C 的数据、但如果可能、他们也希望获得 125°C 的数据。  有可能吗?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshikazu、

    对于输出摆幅表 最大值 限值表示器件在这些限值下进行测试、并丢弃超过最大值的器件。  我们不在 5V 下进行测试。  不过、我们确实有 5V 和 40V 的典型曲线。 曲线仅给出典型性能、最大值将更差。  典型曲线显示了温度范围内的变化。  通过表和曲线、您可以看到、在较高的电源电压下、输出摆幅会变得更糟。  在高温下、摆幅也会变得更糟。  5V 时的典型和最坏情况摆幅会略低于 2.7V 时的摆幅、但不会太严重。  您可以使用曲线获得 5V 电压下在整个温度范围内的典型性能。  可以估计、最大性能接近于 2.7。  希望这对您有所帮助。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Art-San、

    非常感谢您的快速答复。

    输出是否与 Vs 成正比?  我预计会是这样、但它不符合预期、如下所示。

    当 Vs = 2.7V 且 RL =空载时、相对于电源轨的输出摆幅为 0.5mV。

    ->当 Vs = 40V 且 RL =空载时、相对于电源轨的输出摆幅预计为 0.5mV x 40V/2.7V = 7.4mV、与实际的 7mV 接近。

    当 Vs=2.7V 且 RL =10k Ω 时、相对于电源轨的输出摆幅为 5mV(典型值)/20mV (max)。

    ->当  Vs=40V 且 RL =10k Ω 时、相对于电源轨的输出摆幅预计为 5mV (typ) x 40V/2.7V = 74mV、这 与实际 48mV 相差很大。  最大值也是如此、20mV (max) x 40V/2.7V = 296mV、与实际的 60mV 相差很大。

    RL =2k Ω 也是如此。  我不确定在 Vs=5V 时、即使是典型值、预期的值是什么。  您会向我提供更多建议吗?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshikazu-San,

    1. 下面是一个 PDF、其中显示了如何进行插值、以便在给定 2.7V 和 40V 输出摆幅的情况下找到 5V 电源的未知输出摆幅。  该方法假设这两个极端之间的关系是线性的。  我可能不是完全线性的、但如果没有其他信息、这是我们的最佳估计值。  这种方法是通用的、也可用于内插其他情况。
    2. 我认为、这种对摆动到电源轨的注意程度可能表明对规范存在误解。   相对于电源轨的 Vout 摆幅是饱和限制测试。   当输出信号接近此限值时、信号将失真并且不会准确。  大小 不会 应完全低于输出摆幅限值并钳位在限值。  如果您查看 Aol 规格、您将看到 Aol 指定为距离电源轨 100mV 至 120mV。  这意味着 Aol 有效、距离电源轨 100mV、当输出信号更接近电源轨时、Aol 将下降、这将导致失真。  在输出摆幅限制处、Aol 基本上将为零、输出将被钳位。  中详细介绍了此主题  运算放大器输入和输出摆幅限制 第 9 款.
    3. 我推荐的方法只是假设输出摆幅在两个极端之间发生线性变化的估算值。  由于我们没有缺失点的数据、这是我们能做的最好的事情。  两个极端温度都相对接近电源轨 60mV 和 20mV。  如果您需要比这更好的摆幅、则可能应该在运算放大器上使用更高的电源电压。  例如、如果您希望在 0V 至 5V 范围内实现线性运算放大器输出响应、则可能应至少使用 5.1V 电源。  使用增加的放大器电源是解决此问题的常见方法。  如果这种做法不切实际、您应假设失真从电源大约 100mV 开始、并且根据线性插值、电源将在大约 22.5mV 处完全饱和(钳位)。  我将增加线性内插所发现的保守数字(例如,从 22.5mV 到 30mV 以增加裕度)。

    e2e.ti.com/.../general-method-for-interpolation.pdf

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Art-San、

    感谢您发送编修。  我明白。

    此致、

    川崎义和