This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA690:为 OPA690 供电时的电气特性(单电源+10V)

Guru**** 2814055 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA690, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1557110/opa690-electrical-characteristics-when-supplying-the-opa690-with-single-supply-10v

器件型号:OPA690
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我打算使用单电源+10V 的 OPA690。

该应用是 10MHz 方波信号到正弦波的转换。

滤波由无源器件完成:OPA690 在输入端看到正弦波。

OP690 用于增益为 2.25 的同相配置和电容耦合 50 Ω 负载。

是否可以使用+/–5V 表和图中的电气特性?

是否存在一些限制或特别注意(余量,带宽,stailibty ...)   ?

感谢您的支持。

Nicolas、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

     下面是一个可以满足您要求的快速设计:(我也在回复的底部附加了 Tina-TI 文件)。

       低通滤波器是 Sallen-Key 滤波器拓扑(因为您提到的是同相配置)、具有巴特沃斯响应 (Q 系数约为 0.71)、可提供最平坦的通带。 它也可以根据您的关键要求调整为其他滤波器类型。 注意:我应该在大约 12 –15MHz 时将其切断、您可以根据您的切断要求进行调整。  

      对于单电源配置、尤其要特别小心、是正确的。 OPA690 将能够处理 10MHz 上的信号、闭环增益为 2.25V/V、如上所示。

      注意:以下内容基于 OPA690IDBV。 该器件针对不同的封装类型具有不同的规格。  

      对于输入和输出余量:

      10V 单电源的输入范围通常约为 1.15V 至 8.85V

       对于 100 Ω 负载、10V 单电源的输出范围通常也约为 1.15V 至 8.85V。 在 50 欧姆负载下、此范围将进一步缩小。  

      如果总负载为 50 欧姆、则还必须注意输出电流、全功耗带宽和输出爪形曲线、具体取决于您希望输出电压的高水平。  

     使用高输出电流驱动时、该器件非常快、从爪形曲线来看、它不会随着输出电流的升高而显著变化。 因此、即使在 8V 且 10MHz 信号负载为 50 Ω 的情况下、我也不会看到问题。  

    e2e.ti.com/.../OPA690-LPF-Sallen_2D00_Key.TSC

    谢谢您、

    Sima

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima

    感谢您的答复。

    我实际上不需要滤波器设计方案。

    我已经做了一个设计,运行 交流/瞬态 (FFT ) 仿真并执行误差计算:我使用 两个独立的无源 LC 滤波器级。

    结果符合要求: 对谐波电平有严格的要求。

    但我需要确保 OP690 电气特性与单个+10V 电源:数据表只提到了+/–5V 和+5V 的用例。

    从您分享的屏幕截图中:在+/–5V 和+10V(考虑中点偏移)下使用 OPA690 时、电气特性是否等效?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

     是的、正确。 在+/–5V 和+10V 下使用 OPA690 时、电气特性是等效的、只需考虑中点漂移即可重新计算。 为了获得更佳的谐波失真性能、最好确保电路也以电源的中点为基准。  

    谢谢您、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima

    感谢您的确认。

    此致、

    Nicolas