This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:使用隔离式传感器时进行电平转换。

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1556743/amc1311-level-shifting-when-using-isolated-sensors

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

您好、  
我正在使用 AMC1311 进行双有源电桥的电压发送。 原理图如下所示。  我使用隔离式 5V 为左侧 Vdd1 供电另一个隔离式 3.3V 为 Vdd2 供电。 AMC1311 还进行了隔离。 我是否需要在传感器的输出端使用电平转换器、该电平转换器将传输到差分放大器、然后传输到 MUC 中的 3.3V ADC?

或者、由于我使用隔离式 3.3V 电压为隔离式 AMC1311 传感器供电、此处无需进行电平转换?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    AMC1311 的标称差分电压仅为 0V 至 2V、因此无需 1.65V 电平转换。  

    建议使用 TINA-TI 进行仿真、如需在产品页面上或在此处查看我们的电路指导手册: www.ti.com/.../slyy234.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  
    1.65V 不适用于电平转换。 它用于偏置信号。 由于我仅测量正电压、因此是否需要偏置运算放大器?  
    它背后的理性是什么?  

    在某些 TI 参考设计(例如 T!–010054 双有源电桥)中、它被偏置、在某些情况下不被偏置。  
    我的 理解是、如果我仅测量正电压、并且如果我计算 Rsense 电阻器的绝对最小电压(电压不会超过该点,因此没有削波)、我不需要正确偏置与 AMC1311 一起使用的运算放大器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kalana、  

    是的、 您可以向此节点施加 0V SIG_GND、而不是施加 1.65V。