This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:原理图审阅

Guru**** 2504975 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555861/xtr300-schematic-review

器件型号:XTR300


工具/软件:

您好的团队、

您可以帮助查看以下原理图:

客户希望实现 4~20mA 电流输出和 0~10V 电压输出。

Q1:该电路可以实现  4~20mA 电流输出和 0~10V 电压输出。

问题 2:客户是否可以使用 0~12V 电源、只需将 0V 电压连接到 IC 的 V-引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    我有几个问题需要澄清一下原理图:  

    • 什么连接到 M1 和 M2?  
    • 要在哪里测量电压输出? IAOUT_1? 电流输出是在 Current_Mode_ 1 处测量的吗?
    • 从 DAC 进入 XTR 输入的 Vin 范围是多少?  

    还需要对此原理图进行一些更正:  

    • 散热焊盘必须连接到 V-、而不是接地。 请在设计中对此进行更新。  
    • 建议 IMON 电阻 (R1602) 处于 k Ω 范围内、请参阅第 17 页数据表中的建议电路注意事项。  

    • V-电源轨需要与 V+类似的去耦电容器、这在原理图中不可见、因此我要记下它。  
    Q2:客户是否可以使用 0~12V 电源、只需将 0V 连接到 IC 的 V-引脚?

    不建议将单电源用于客户需要的此设计、因为输出摆幅范围会受到限制。 因此、具有足够的余量很重要、这样才能实现所需的整个输出范围。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    M1 和 M2 与 M0 MCU 连接。

    Vout 应与 Rset 相关:R1999、Rgain:R1600 和 Vin。

    IOUT 应与 Rset 和 Vin 相关。

    输入范围为 0~10V。

    问题 3:客户想知道 XTR300 的输出是否可用于输入电压检测。 我们 在数据表的第 19 页中看到了输出禁用模式。

    问题 4:TP357 能否承受+24V 电压且无损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    对于电压模式还是电流模式、输入范围是 0V 至 10V? 我正在计算 Vout 和 Iout 的传递函数、不了解在任一模式下、输入范围与 4 –20mA 或 0-10V 之间的关系。  

    输出禁用模式可通过 OD 引脚进行控制。 我不确定我是否理解您使用输出进行输入电压检测的意思。 您能澄清一下吗?  

    在采用当前使用的保护方案的情况下、XTR 输出应能够承受 24V 电压 — 请参阅数据表的这一部分作为参考:  

    此致、
    Ashley