This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3900:LM3900MX:停产时间查询

Guru**** 2568145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1557624/lm3900-lm3900mx-discontinuation-time-inquiry

部件号:LM3900


工具/软件:

尊敬的工程师:

您能否帮助建议部件 LM3900MX 的停产时间?

谢谢、

Suri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suri:  

    您能帮助建议 LM3900MX 器件的停产时间吗?

    我还没有看到 PCN 已经停产或 这是当前库存。  

    LM3900MX 本质上是 LM3900 四通道诺顿运算放大器的 SOIC-14 SMD 版本。  这是电流输入和电压输出放大器。  

    我在当前数据表列表中看不到 MX — 后缀。 能否说明一下封装类型? 我很高兴为大家找到有关 EOL 的信息。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    MX 后缀 表示具有 NSC 品牌的器件型号。

     您可以帮助检查一下吗?

    谢谢、

    Suri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suri:  

    由于 TI 拥有 LM3900 运算放大器、因此不再生产 MX 后缀。 但是、 LM3900 应该是与 TI 当前器件型号相同的运算放大器。

    如果适用、请给我几天时间来跟踪 EOL 状态(我不知道,我必须咨询市场营销和系统团队)。  

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    非常感谢、我期待 您的答复、

    此致、

    Suri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suri:  

    您能帮助建议 LM3900MX 器件的停产时间吗?

    LM3900(TI 器件型号)通过 SFAB 流程制造、如果您的需求高且一致、最好在 IC 上购买生命周期。  

    SFAB 将于今年年底关闭。 未发布 PCN、这意味着器件上的晶圆将制造 X 年(您也可以称之为“寿命构建“,这是我的猜测)。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond