This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111-2EVM:它仍然无法正常工作

Guru**** 2930180 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558285/xtr111-2evm-it-is-still-not-working

器件型号:XTR111-2EVM
主题中讨论的其他器件:XTR111

工具/软件:

AC220V 通过电源频率变压器输出 AC24V、并通过整流桥将其转换为 DC24V、隔离直流/直流转换器并输出 CPU 电压。 CPU 输出 dac0-3.30v 50Hz 通信编码波形、输入 xtr111 和 xtr111 输出 0 –20mA、该输出通过 CBB 电容器连接到 ac24 正极、然后通过电源频率变压器返回 AC220V 以报告通信编码信息。 AC24 负载为 600mA。 在沟通中、这种连接原则没有任何变化。 它是否被淹没了。 解决方案芯片仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否澄清一下是否将 XTR111 EVM 用于该测试? 如果没有、您能否说明如何配置 XTR111 并提供原理图。  

    当输入为 0V 或 3.3V 时、600mA 的输出电流也是多少?

    此致、
    Ashley  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行测试的过程。 输入端子具有 50Hz0-3.3V 波形。 短接 J2 以匹配输入波形。 断开 J2 以测量 24V 的电压电平、并将 10Ω 5W 电阻连接到外部。 波形变为 0.2V。 即使使用电流探头、也无法测量电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    测量电压输出时、您是否在电路板底部的 Vout 处测量?  

    您是否也更改了 Rset 电阻器? 还是默认为 2.49k?

    此致、
    Ashley