This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2EVM:TPA3116D2

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1557071/tpa3116d2evm-tpa3116d2

器件型号:TPA3116D2EVM


工具/软件:

您好、

我们可以使用此 EVM 生成约 5Hz 的频率。 您还能说这个 EVM 的频率响应是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于这是音频器件、它仅在音频频带 (20Hz - 20kHz) 内验证、因此我们只能保证该范围内的正常运行、但我相信该器件能够以低至 5Hz 的频率输出。 这种低频下可能开始的主要问题是进入直流检测故障。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    感谢您的答复。

    是否可以在没有故障检测的情况下输出 5Hz?

    您还可以推荐其他具有 5Hz 范围频率响应的放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    没问题。 我认为在 5Hz 时、器件不会触发直流检测、但我 更想让您知道、在离您工作的不远的较低频率下运行时、会触发直流检测。 数据表指定输出必须保持在一个恒定值超过 420ms 才能触发直流检测、因此 5Hz 应该可以正常工作。  根据您的负载、您还应该了解 OC 的可能性。  

    但我建议在我们的 EVM 上测试它。 可能是您没有遇到这两个问题、我只是想确保您在测试时了解各种可能性。 Slight smileμ s

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 我会检查一下