This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000:500A 激光驱动器解决方案

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558412/lmh13000-500a-laser-driver-solution

器件型号:LMH13000
Thread 中讨论的其他器件:LMG1020

工具/软件:

您好的团队、

客户收到一次咨询、我们是否可以获得 500A/1us/10kHz 激光驱动器解决方案、您能帮您检查一下吗?

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您是 500mA 吗?  

    是的,这绝对是好的。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patil:

    他们要求 500A、而不是 500mA。

    是否有任何其他解决方案建议?

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您查看额定电流为 500A 的 LMG1020 或 LMG1025 外部 GaN FET 解决方案