This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2828:D 型封装?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2828, OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558526/opa2828-d-type-package

器件型号:OPA2828
主题中讨论的其他器件: OPA828

工具/软件:

您好:

OPA2828 是否采用 8 引脚 D 型封装? 还是仅采用 DNG 封装?  

我 担心 手动焊接 DGN 封装上的散热焊盘、因为它应该位于放大器封装下方并与电路板齐平。 似乎应该有 一个众所周知的解决方案。 对于如何手动将 DGN 封装升级到电路板、您有什么建议或提示吗?  

谢谢!

Eli  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:  

    OPA2828 是否采用 8 引脚 D 型封装? 还是仅采用 DNG 封装?  [/报价]

    根据数据表和库存情况、DNG 封装目前似乎是双通道 OPA828 封装的唯一选择。  

    关于如何手动将 DGN 封装升级到电路板、您有什么建议或提示吗?  [/报价]

    您可以做的是在 PCB 上的散热焊盘中间涂抹少量热膏(或将一个非常小的焊球焊接到 PCB 上散热焊盘的中间)。 然后使用热风枪施加热量、直到封装对着 PCB 表面闪光、然后可以调整热封装并使其居中、并对齐运算放大器引脚。 封装冷却后、可以将其余的运算放大器引脚焊接到 PCB 上。  

    https://www.ti.com/product/OPA2828#order-quality

    或者、您可以 在 PCB 表面涂抹焊锡膏(如果您有模板框架,它可以非常精确地涂抹,请参阅下图)。 将整个 PCB(底部必须平整)放置在精密的热控热板上。 焊锡膏熔化后、您可以对器件进行冷却、然后应选好焊接良好的器件、不会对齐。 如果您熟练使用热风枪、也可以使用热风枪来熔化焊锡膏。 请访问 youtube.com、查看您是否能够找到有关如何执行此操作的详细说明。 如果尝试过一次或两次、情况就比较简单(使用类似的技术来焊接球栅阵列器件,但由于 8 引脚+散热焊盘,会容易很多)。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond  

    [/quote]