This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3311-Q1:请求针对 EMC 问题进行根本原因分析及对策

Guru**** 2559400 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558173/amc3311-q1-request-for-root-cause-analysis-and-countermeasures-for-emc-issues

器件型号:AMC3311-Q1


工具/软件:

我们正在对一个利用 AMC3311-Q1 隔离放大器在没有 MCU 的情况下进行输入/输出信号处理的 PCB 进行 EMC 测试。

在测试过程中、我们观察到以下问题:

  1. 传导发射 (CE)

    • 问题频率范围: 30MHz ~ó n

  2. 辐射发射 (RE)

    • 问题频率范围: 300MHz ~ó n

该电路相对简单、仅由 AMC3311-Q1 组成。

我们恳请您支持分析这些排放的根本原因、并提供建议的对策来解决这些问题。