This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9302:TLV9302IDGKR_QUESTION 有关标记的问题

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1554970/tlv9302-tlv9302idgkr_question-about-marking

器件型号:TLV9302


工具/软件:

尊敬的专家:

请建议对 TLV9302IDGKR 进行正确的标记、如下所示

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    左侧器件是否与右侧器件发货相同?

    谢谢您、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     左侧器件是从 TI 发货的样片、右侧器件是 Arrow 运送给客户的新发货商品。

    客户询问为什么标记不同。

    请再次提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    标记是不同的、因为它们是在不同的地点组装的、这些地点具有不同的顶部符号标准。

    谢谢您、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    请告知每个标记的站点位置:2HAT/T932。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hieu、

    左侧器件 (2HAT) 在中国组装、右侧器件 (T932) 在马来西亚组装。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    谢谢你。

    客户正在询问新的问题:对于 左侧的标记设备  :192F、右侧的标记设备:TI 54、这些标记意味着什么? 它们为什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hieu、

    TI 标识适用于 Texas Instruments。 其他标识是我们跟踪器件组装的方式。 它们不同、因为它们来自不同的组装地点。

    谢谢您、
    嘉莉