This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:INA226-Q1

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE11612-SEP, INA950-SEP, INA226-Q1, INA901-SP, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1559266/ina226-q1-ina226-q1

器件型号:INA226-Q1
主题中讨论的其他器件: INA901-SP、AFE11612-SEP 、INA950-SEP、 INA226

工具/软件:

您好:

您能帮我查找器件吗?  它n´t LEO 新太空 Cubesat(1-2 年)应用、不幸的是、我不知道辐射要求值。

我需要读取有效载荷试验太阳能电池板提供的电压和 电流、其中开路电压为 16、1V、短路电流为 520mA(考虑到 PSA 零件应力分析的降额,解决方案最大值必须更高)。

读取的值必须使用 I2C 总线发送到 OBC

为了读取电流、可以使用一个独立的分流电阻器、或者将电阻器集成到同一个 I2C IC 中(类似于 INA745x-Q1)  

根据我的理解、INA226-Q1 和 INA745x-Q1 都 不具有辐射耐受性、也不具有 SEE 耐受性。

您能否为我提供类似的汽车解决方案、同时还提供抗辐射和耐辐射特性?

提前非常感谢。

此致

Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CubeSat 电源监控等航天应用、TI 的 INA226-Q1 和 INA745x-Q1 不具有抗辐射能力、因此无法直接用于 LEO 任务。 相反、常见的方法是将抗辐射电流检测放大器(例如 TI 的 INA901-SP 或 INA950-SEP)与航天级 ADC 或模拟前端(如 AFE11612-SEP)相结合。 这将提供电流(通过分流电阻)和总线电压测量值、并可通过超过 I²C μ s 的电流发送到 OBC。

    通常为您的电池板选择大约 0.05–0.1Ω 的分流器 (16.1V VOC、520mA ISC)、可在不产生过多功率损耗的情况下提供合理的感应电压。 电池板电压本身可通过分压器按比例缩小并由 ADC 读取。 I²C 和 Microchip 都提供具有内置 ADC 的抗辐射 MCU(例如 SAMD21RT)、如果您想简化链、该 MCU 可以用作 OBC 的 I ² C 传感器节点。

    由于目前没有 INA226 这样的“一体式“抗辐射数字功率监测器、因此大多数 CubeSat 团队使用模块化方法:CSA + ADC/AFE +μ I²C 接口。 这还提供了处理 SEE、滤波和校准的灵活性。 在耐辐射 SP 器件和抗辐射 EP 器件之间进行选择取决于您的特定任务剖面和可接受的降额裕度。

    对于布局和设计灵感、您可以查看社区共享的 CubeSat PCB、如 AMSAT CubeSat 模拟器电池板。 虽然不是直接替代产品、但它展示了太阳能电池板和电池遥测的实际布线和监控方式、可能有助于指导您自己的有效载荷监控板的连接器选择、传感器放置和电路板架构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、

    我同意 Zain 提到的一切 — 目前市场上没有任何数字功率监控器(电流分流放大器的数字版本)、但确实有模拟器件、这些器件可以与其他能够数字化电流的耐辐射器件耦合。 您可以使用“等级“类别来筛选 TI 的产品、以筛选所有“航天“器件、比如我在这里使用我们的精密 ADC: https://www.ti.com/product-category/data-converters/adcs/precision/products.html#1498=Space&

    对于器件选型、如果您需要 12 位以上的精度测量、我建议使用精密 ADC;如果您需要在单个封装中集成更多器件、我建议使用 Zain 提到的 AFE11612-SEP。 请注意、唯一使用 I2C 通信的 ADC 是 AFE11612-SEP、但许多精密 ADC 改为具有 SPI 通信。

    对于电流分流放大器、INA950-SEP 是最精确的、因此我推荐使用该器件、除非您需要更高的辐射鉴定、在这种情况下、INA901-SP 的额定辐射水平更高。 两种器件都是单向的、但对于太阳能电池板、我认为这不是问题。

    如果您对此有任何其他问题、

    Levi DV