This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R150:用于全桥配置的 LMG3411R150 在高压直流母线上发生 dV/dt 时容易受到损坏

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3411R150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1559015/lmg3411r150-lmg3411r150-used-in-full-bridge-configuration-susceptible-to-damage-with-dv-dt-occurring-on-high-voltage-dc-bus

器件型号:LMG3411R150


工具/软件:

您好团队:

在 D 类全桥放大器配置中使用的 GaN 模块 LMG3411R150 已经损坏。  我正在慢慢地开始掌握故障机制。  我已经注意到、当 GaN 模块开关时、直流母线电压从 0-300VDC 的斜升完全没有  这会立即造成破坏。  我无意在高压电源打开期间进行开关操作、但我没有意识到这一点。  在高压电源斜升期间禁止放大器切换后、在放大器切换并提供全功率时、仍然出现故障。  当我尝试“调整“稍高的直流母线电压以满足输出功率要求时、会发生故障。  我的问题是、在电桥配置中进行开关时、LMG3411R150 GaN 模块对总线电压 dV/dt 变化的敏感度如何?  我是否需要施加非常严格的调节规格。 接收器频率是多少?  如果直流母线上没有足够的电容、总线电压会略有下降、随后的电源恢复会损坏 GaN 模块吗?  感谢您在这方面提供的任何帮助。              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    感谢您的联系。 正如您正确地提到的、在高压电源斜升期间、器件不应切换、并且只要没有提供输入、器件就不应切换、您能更详细地描述故障机制吗? 它是否报告了任何故障? 您能提供 IN、FLT 和 SW 波形吗?

    此致、

    Pratik A.