This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:AMC1350DWVR 的引线键合在不同生产日期代码之间的差异。

Guru**** 2567975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1557147/amc1350-differences-in-the-wire-bond-for-amc1350dwvr-across-different-date-codes

器件型号:AMC1350


工具/软件:

MPN:AMC1350DWVR    
关于引线键合、这不是从金线到铜线的过渡、而是一个额外的组装。 PCN 中指出、只有在马来西亚组装的器件具有铜到铜 芯片到芯片引线键合、但此批次具有铜到铜、但 COO 是 TW?  
DC2446 和 DC2520 以 TW 封装。 如果它们都是从 TW 制造的、为什么会有区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:  

    让我帮您检查一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,亚历山大! 我非常感谢你的及时帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:  

    我的团队回应说、实际上 PCN 确实声明 TAI 和 MLA 将在第 1 组材料的所有材料上切换到完整 PCC 导线、而第 2 组将在具有完整 PCC 的情况下从 TAI 移至 MLA。