This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199EVM:测量 LED 电流

Guru**** 2825545 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199, INA199EVM, INA190, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558902/ina199evm-measuring-led-current

器件型号:INA199EVM
主题中讨论的其他器件:INA199INA190、INA186

工具/软件:

大家好:
我想使用 INA199 通过分流器测量 LED 电流。 为此、我购买了 INA199EVM、以便可以测试型号和元件本身。 目前已连接 INA199B2。 下面、我创建了一个小型等效电路图来说明设置和问题。

所有四个 LED 的结构基本相同、这是为了可比性。 VLED 在 4.76V 时连接到阳极。 阴极连接到 MLX81118 的 LCx 引脚、由它控制、在 LED 关闭状态下为 3.4V、在 LED 打开状态下为 1.8V。 这是使用 PWM 完成的、此处不相关、因为 LED 导通状态和电流测量工作正常。 但是、在 LED 关闭状态下、会发生以下行为:

R1 = 300m Ω;R2 = 90k Ω

测量点 V1(红色)测量预期 3.4V。 测量点 V2(绿色)也是如此。 但是、测量点 V3(黄色)现在的测量值为 3.18V、对应于 220mV 的压降。 现在、LED4 应用作“替换电路图“、因为可以假设电压损耗是由 INA199 引起。 R2 设置为大约 90k Ω 时、我们在 V4 = 3.18V 时获得相同的结果。

您对此行为有何解释? 所选元件是否不适合此应用?
如前所述、一切都在 LED 导通状态下运行良好、并且电压电平正确。 如果将测量分流器(包括 INA199)移至高侧、情况也不错。

BR Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nico、

    此行为是 INA199 的输入偏置电流造成的。 在~ 3V 共模下、Ib ~ 20uA。 这会为流经二极管的电流创建泄漏路径、因此电压会下降。 关于替换电路、如果将 VCM 除以 R2 (3.4/90k)、将得到 37uA、即位于 Ib 球场上。   

    您可以尝试使用 Ib 较小的器件、例如 INA186 或 INA190、而不是 INA199。 或者如您所说、如果使用高侧器件、压降将不会明显、因为压降发生在二极管之前。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 给定的图形和您的解释对我的理解有很大帮助。