This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:无法通过 I2C 连接

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, MCT8329A, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558749/usb2any-cannot-connect-via-i2c

器件型号:USB2ANY
Thread 中讨论的其他器件: MCT8329AMCF8329A

工具/软件:

您好:

我正在使用 MCF8329A 和 MCT8329A 栅极驱动器来运行 BLDC 电机、并使用 USB2ANY 接口适配器(固件版本 2.8.2.0)在 Motor Studio 中连接其各自的 GUI。

我连接了 J4 IDC 电缆、接线 SDA、SCL 和 GND 正确连接到 IDC 接头的引脚 6、9 和 10。 但是、在 Motor Studio 中仍然无法识别器件。

您能否说明导致此问题的原因、或者是否需要执行其他步骤来建立通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwin:

    Motor Studio 不支持  USB2ANY 接口适配器来与 MCF8329A 器件进行通信。

    请使用 MCF8329A EVM 的板载 USB-I2C 转换器电路、 通过 Motor Studio 与 MCF8329A 器件进行通信。

    从 EVM 的 J9 连接器上移除 SCL 和 SDA 跳线、将 MCF8329A I2C 线路连接到 EVM 的 J9 连接器 MSP_SCL 和 MSP_SDA 引脚。

    谢谢、

    Dhinesh