This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA378:单位增益配置下的振荡

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1559057/opa378-oscillations-in-unity-gain-configuration

部件号:OPA378


工具/软件:

您好、

我正在单位增益(也称为电压跟随器配置)中使用 OPA378。 负载是几个 0.1uF 的电容器以及一些 IC 输入的寄生电容。 输入是由参考提供的直流电压。 我已经注意到、OPA378 的输出在低频 (~ 150kHz) 下会振荡、并且振荡波形是低振幅正弦曲线。 我可以通过插入 Riso(R408 如下图所示)来消除这些振荡。 我很好奇、为什么在数据表中将 OPA378 描述为单位增益稳定的 Riso。 这可能是因为它是斩波放大器且 fc = 150kHz、与正弦波的频率相匹配吗?

谢谢、
James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    OPA378 的单位增益稳定。 它不是数百纳法拉稳定。 150kHz 是负载频率下的单位增益、相位裕度为 0(如果正弦相当大)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron。