This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558326/tas5828m

器件型号:TAS5828M


工具/软件:

TAS5828M 在 BTL 模式下由 24.5V 电源供电、负载为 4 Ω。 在这种情况下、功率放大器的电源引脚和输出引脚均被烧毁。 这是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hu:

    我假设您是指 PVDD 由 24.5V 正确供电? 如果是、是否只有 PVDD 损坏?  

    您是否能够提供发生损坏的情况的更多详细信息? 是在正常运行还是关断期间?  

    您还可以提供有用的原理图/布局文件。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        ...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hu:

    您能否提供有关发生损坏的情况的任何详细信息?

    如果您可以复制此值、您是否能够探测 PVDD 和 D 类输出的电压?   

    是否启用了任何扬声器保护功能?  

    此致、

    Sebastian