This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:OPA2192 器件标识?

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1559001/opa2192-opa2192-part-marking

器件型号:OPA2192


工具/软件:

我最近从一个非常合法的供应商订购了一些 PCB 组件、但基于对之前版本的测试、电路板上的 OPA2192 没有达到我预期的性能。 我比较了我所拍摄的零部件的照片、我知道这些零部件是库存中的合法产品、并且可以验证其可追溯性、这也符合预期、与我新装配体上的零部件相比。

旧器件标识:

新器件标识:

这些标记在我的新电路板上是否合法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我可以确认您电路板上较新的 OPA2192 是合法的。 您能否详细介绍一下您在新款 OPA2192 器件上看到的行为?

    谢谢您、

    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认,嘉莉!

    我使用直流信号驱动一个合理的容性负载(约 600pF 至 800pF)、我会看到这些较新的 2192 芯片发生振荡、其中旧的驱动器运行良好。 我将 逐一用旧器件替换这些新器件、看看是否可以实现相同的响应。

    谢谢、
    Kyle