This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6132: 1. LM6132BIN/NOPB

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1559483/lm6132-1-lm6132bin-nopb

器件型号:LM6132


工具/软件:

您好:

我们收到了 LM6132BIN/NOPB - 56 件。 在进货检查过程中、出现了两个质量问题:

PIN 颜色变化。 产品针脚上存在腐蚀焦点。 是否允许存在此类缺陷、以及这些缺陷如何影响产品功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kate:

    您能详细介绍一下此器件的批次信息吗? 您是直接从 TI 还是经批准的分销商订购这些产品? 这些器件不太可能在我们的封测过程中实现这一点。 看起来它们似乎没有放在 ESD 安全袋中、并且可能暴露在这些元素中。

    谢谢您、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    我们从 Mouser 购买了这些器件。

    此类损坏是否可接受、此损坏是否会影响产品的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kate:

    损坏相关内容、并可能对器件的功能产生影响。 我不建议使用这些器件。  请联系 Mouser 了解有关故障分析的信息。

    谢谢您、
    嘉莉