This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:TLV9002

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1559164/tlv9002-tlv9002

器件型号:TLV9002


工具/软件:

运算放大器“TLV9002"的“的输入阻抗是多少? 我查看了数据表、但找不到任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能指的是输入偏置电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Naoya、欢迎来到 TI e2e 论坛。

    用户正确 IIB 是主要问题。 输入阻抗为 IIB 与 VCM(直流)和输入交流电容。

    下面是 IIB 绝对值与共模电压的示例数据。 25°C 时约为 5V/7pA = 700G Ω