This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:α Ω 和 β Ω 电阻范围

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555862/buf802-and-resistance-range

器件型号:BUF802


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户 (Uni-trend) 正在评估 BUF802、他们希望调整 α Ω 和 β Ω 电阻以提高性能。 因此、他们想知道  α Ω 和 β Ω 电阻的最大和最小电阻。 请帮助确认。 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否设置一个快速电话、我们可以与客户详细讨论此问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如电子邮件所述、任何小于相应 α 电阻值 1/2 的 β 电阻值都足以实现稳定性