This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:钳位电路

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1559027/buf802-clamping-circuitry

器件型号:BUF802


工具/软件:

您好的团队、

我有一位客户目前正在考虑使用 BUF802 钳位电路并且 遇到一些问题。  您是否有更精确的 图示或输入和输出钳位电路工作原理的说明?

 -----

我实施的电流电路与评估板复合 环路相同、但是、由于我们希望 BUF802 的输出为 2.5V、因此我要施加–2.5V 电压、如图所示:  

现在、我想将输出钳位设置为钳位在 3.5V 和 1.5V(与 2.5V CM 相差+/–1V)。 当我将 CLH 设置为 3.3V 时、似乎会像我想的那样钳位在 3.5V 、但我根本无法让 CLL 工作、我预计我只需将 CLL 的电压设置  在 1.5V 左右即可使其钳位、但我发现它不起作用、实际上我 必须将 CLL 电压推高一点、例如在 3V 范围内、以便开始看到任何钳位。 我的电源轨设置为–4V 至 9V、这样 1/2 Vs 为 2.5V。 因此、 CLL 上的电压实际上 超过了 数据表的最大输入规格 、该规格不得高于 1/2 Vs。 对我的错有什么想法?  

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLL 侧的钳位电压主要取决于 RLOAD 连接到的电压。

    如果他们使用 BUF802 EVM 进行评估、我建议他们将测量中的 RLOAD 连接到 2.5V、而不是 GND 或 0V。 这应该有助于修复灌电流侧的 CLL 行为。

    在实际用例中、我假设后续级直流偏置接近 2.5V 而不是 0V、因此我假设他们希望将 BUF802 输出偏置到更接近 2.5V。