This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:用于直流负载诊断

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558461/tas6754-q1-for-dc-load-diagnostic

器件型号:TAS6754-Q1


工具/软件:

根据数据表、当通道处于 Hi-Z 或 PLAY 状态时发生故障、该器件会将通道置于 FAULT 状态或自动恢复状态。 问题是:

1.当通道处于故障状态或自动恢复状态时、器件是否会自动对受影响的通道进行直流负载诊断?

在高阻态或 PLAY 状态下、器件如何检测通道上发生的故障?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:   

    1.在播放状态下,突然有一个通道发生接地短路故障,设备能否自动检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:

    1. DC_LDG_REPORT 寄存器 (0xC0 和 0xC1) 的内容:它们是否被锁存? 还是读取后、它会被清除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、建鹏

    [quote userid=“662212" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558461/tas6754-q1-for-dc-load-diagnostic 当通道处于故障状态或自动恢复状态时、该器件是否会自动对受影响的通道进行直流负载诊断?

    仅当故障被清除且 CH 尝试恢复到 PLAY 时、才会进行直流诊断。

    [quote userid=“662212" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558461/tas6754-q1-for-dc-load-diagnostic 在高阻态或 PLAY 状态下、器件如何检测通道上发生的故障?[/报价]

    请更具体地说明使用条件。

    [quote userid=“662212" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558461/tas6754-q1-for-dc-load-diagnostic/5998044 在播放状态下、突然通道中发生接地短路故障、器件是否可以自动检测到该故障?

    将触发 OC。

    [quote userid=“662212" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558461/tas6754-q1-for-dc-load-diagnostic/5998060 DC_LDG_REPORT 寄存器 (0xC0 和 0xC1) 的内容:它们是否被锁存? 或读取后、它将被清除?

    锁存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 当通道处于故障状态或自动恢复状态时、如何清除故障以进行直流诊断?

    2.在播放状态下,一个通道突然出现开路负载或短路负载,该通道是否会进入故障状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、建鹏

    [quote userid=“662212" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558461/tas6754-q1-for-dc-load-diagnostic/5999679  当通道处于故障状态或自动恢复状态时、如何清除故障以进行直流诊断?

    使用 0x01 寄存器。

    [quote userid=“662212" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558461/tas6754-q1-for-dc-load-diagnostic/5999679 在 PLAY 状态下、某个通道突然发生开路负载或短路负载、该通道是否会进入 FAULT 状态?

    如果要检测开路负载、必须使用 RTLDG 功能。

    短路负载会触发 OC。 RTLDG 也可以检测到该信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个问题:

    当一个通道处于故障状态或自动恢复状态、而另一个通道处于播放模式并且正在播放一些音频时、如果我使用 0x01 寄存器来清除故障、它是否会影响 播放状态下的通道播放?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、建鹏

    如果我使用 0x01 寄存器来清除故障、它是否会影响 播放状态下的通道播放?

    “清除故障“、位[3]不会产生影响。

    不要设置其他位、如复位寄存器/器件。