This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000:LMH13000 TTL 输入基准

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558597/lmh13000-lmh13000-ttl-input-reference

器件型号:LMH13000


工具/软件:

大家好。

我想用 TTL 输入驱动 LMH13000。
如何配置 LMH13000 TTL 接口电路?
TTL 信号为 0V 至 3.3V、并在 10MHz 上运行。

谢谢你。

BORSYS Inc、Hyeonjoong Son。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请使用随附的 LMH13000 以与 TTL 兼容。

    我也请您卸载 C2(这与 TTL 无关,只是原理图上的反馈)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    好极了