This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:CMTI 计算

Guru**** 2560670 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1559609/amc1300-cmti-calculaion

器件型号:AMC1300


工具/软件:

您好、

对于特定应用、如何确定 CMTI 是否符合设计要求以及如何计算。

以及如何通过测试来验证这一点。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    这是一个 TI 高精度实验室视频 、介绍了什么是 CMTI 测试以及如何在我们的数字隔离器上测试 CMTI 测试。  像 AMC1300 这样的隔离式放大器的过程是相同的、但我们使用输出端的电压电平变化、而不是寻找逻辑电平变化。  存在较大瞬变的应用(例如电机控制应用)将从较高的 CMTI 等级中受益。  使用高速 SiC 和 GaN 晶体管的应用通常会从较高的 CMTI 额定值中受益。  一般情况下、您希望 CMTI 额定值大于应用中所用功率器件的开关速度。