This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B:LM2904B 的 VIN 电阻

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1557065/lm2904b-vin-resistance-for-lm2904b

器件型号:LM2904B
主题中讨论的其他器件:LM2904

工具/软件:

您好团队、  

当前使用 LM2904 作为同相增益放大器。 计划替换为 LM2904B 以获得更好的 ESD 保护。 请确认在我的原理图中需要进行哪些更改来调整 LM2904B。 在电流原理图中没有 Rin(输入信号电阻器) 。 请确认是否必须使用带有 LM2904B 的 RIN、如果是、建议的值是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:  

    如果是、请确认是否必须使用带有 LM2904B 的 RIN、如果是、建议的值是多少。  [/报价]

    LM2904B 的 Vin+输入对于匹配运算放大器的输入阻抗(理论上)不是必需的。 如果 RF||RG 较小、则不需要 RIN。 如果  RF||RG 较大、则最好使用 Rin ≈ RF||RG。 此外、Rin 将限制同相输入的输入电流、但该器件未指定最大值 输入电流限制要求(RIN 可用于限制高压条件下的输入过流情况)。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队、  

     Rf 和 RG 值分别为 10k Ω 和 20k Ω、增益系数为 1.5。 请确认 输入端是否需要/必须使用 Rin 电阻器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

     RF 和 RG 值分别为 10 千欧和 20 千欧、增益系数为 1.5。 请确认 输入
    中 Rin 电阻器的需求/强制要求

    这是可行的电路。 Rin 对于该运算放大器不是必需的。 最好将 Rin = 1 至 5k Ω 作为 Rin 放置在 Vin+引脚 (20k Ω||10k) 前、这将限制输入电流。 根据数据表、您的电路不需要同相输入节点处的 Rin。

    此外、最好通过在射频电阻器上并联 CF 或 C1 来提高运算放大器的稳定性。  

    e2e.ti.com/.../LM2904B-09022025.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond