This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:用于 TICS Pro 编程 ZCU216 的 USB2ANY 至 CLK104 (J33/J4) 接线和引脚映射

Guru**** 2508405 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMK04828, LMK04832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1559655/usb2any-usb2any-to-clk104-j33-j4-wiring-and-pin-mapping-for-tics-pro-programming-zcu216

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: LMK04828LMK04832EVM

工具/软件:

尊敬的 Xilinx 团队:

我正在使用 CLK104 射频时钟附加卡 (UG1437) 并希望使用对其进行编程 TICS Pro 经由 TI USB2ANY 接口

目前、我从接线 USB2ANY (J4) →μ s CLK104 (J33) 具有以下映射:

  • SDI :J33(第 4 引脚)→J4(第 10 引脚、SDA)
  • SCL :J33(第 8 引脚)→J4(第 9 引脚、SCL)
  • GND :J33(第 6 引脚)→J4(第 6 引脚、GND)

请确认:

  1. I²C USB2ANY 和 CLK104 之间的 I ² C 通信、上述接线是否正确?

此外、在执行上述接线并尝试编程后、我是 在 ADC_REF_CLK_A/B 和 DAC_REF_CLK_A/B 上看不到预期的输出

任何指导或示例配置都将非常有助于验证这是接线问题还是我可能错过的配置步骤。

您的支持和示例参考将有助于确保正确设置、然后再继续 TICS Pro 对 CLK104 进行编程。

谢谢您、
Balu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balu:  
    通信协议是 LMK04828 的 SPI、而不是 I2C。  

    请参阅 LMK04832EVM 的 USB2ANY 10 引脚连接器

    应为 SDIO、CS、 CSK

    不过、您对引脚的理解是正确的。  

    此致、  

    Vicente