This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:应用问题

Guru**** 2558170 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186-Q1, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1559855/ina186-q1-application-question

器件型号:INA186-Q1
主题中讨论的其他器件: INA186

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户 (CosMX) 希望在汽车 48V BMS 项目中使用 INA186-Q1 进行低侧电流检测。 在此应用中、我们是否需要注意任何设计要点? 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryker、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    由于美国假期、我们不在办公室。 当我们返回星期二时、有人会回复、9/2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    首先、INA186 具有–0.2V 至 40V 的共模范围、 如果总线电压为 48V、则不起作用。 如果 VCM 在范围内、那么唯一的其他设计注意事项是输入滤波、建议避免输入滤波是可能的、如果客户需要输入滤波、请确保 R <1k 且 C 介于 0.1 μ F 到 1uF 之间。

    此致、
    Mallika Senthil