This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:使用 XTR116 时出现问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1560098/xtr116-problem-while-using-xtr116

器件型号:XTR116


工具/软件:

我观察到电路由 24V DC 供电时的 40mA 电流

在以下条件下会观察到这种情况:U3= XTR116、Q1= FCX690D

R6=100K、R11 =250 Ω、R5=R11=0 Ω  

R8 的电容器端接地、遵循 ESD 保护规范。

3 倍 IC 更改后的结果相同  

我预计电流为 4mA、但实际上是 40mA。

请说明如何解决这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atul:  

    您能解释一下您使用的 DAC 以及这里的元件值是多少吗?  

    此外、与引脚 8 的连接有什么作用?  

    此致、
    Ashley