This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:看到正在测量电流的路径中存在–400mV

Guru**** 2560700 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199, INA296A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1559974/ina296a-seeing-there-is-a--400mv-in-the-path-where-am-measuring-the-current

器件型号:INA296A
主题:INA199

工具/软件:

我们在测量路径中使用 INA296A2IDDFR 电流检测放大器。 上电后、我们在测量节点上观察到大约–400mV。 移除电流检测放大器后、同一节点的电压接近于零。 请阐明该行为是由于失调电压还是电流检测器件的任何其他特性所致。

供参考

电源 — 5V 直流  

REF1、REF2 通过开关连接至 GND/2.25Ref 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gils、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    由于美国假期、我们不在办公室。 当我们返回星期二时、有人会回复、9/2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 gils ,也许我有一个想法,你可以检查同时. 我有一个非常类似的问题,有一天与 INA199 :

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1558902/ina199evm-measuring-led-current

    基本上、我的问题是 INA199 以及 INA296A 会从测量路径中消耗少量电流。 根据电路的不同、它会导致压降、因为您基本上要为电流流动创建一个“新路径“。
    INA296A 的额定电流约为 35uA。 如果我们计算理论电阻值、则得到 400mV / 0.035mA = 11.5k Ω。 也许尝试将 INA 替换为该范围内的电阻器、看看压降是否类似。  

    如我上述文章中所述、解决方案是在不影响电路的某个点进行测量、或使用具有超低输入偏置电流的器件。

    如果这样做无益、您可以提供一个小的电路草图。
    BR Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     下面是供您参考的简单草图。 如果没有任何源、则测量路径中的电压为–400mV。 当向线路施加一定的电压时、线路中会出现压降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gils、

    Nico 所提到的与您观察到的 INA296 的差异类似、它可以低于 GND、这意味着必须有一种方法来实现这一点。  此器件具有电荷泵、允许输入电压低于 GND。  如果保持悬空、这些输入可能会降至 GND 以下。  就可以提供关于 35µA 的电流。  下面是我通过这个确切的问题做的几篇文章。  如果–400mV 太低、我会建议将一个 schlocky 二极管接地、但这仍会产生负电压、但会降低。  如果输入不悬空或由可提供 35µA 的设备驱动、那么我可能需要更多详细信息。

     https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380321/ina296a-ina296a3iddfr 

     https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1338629/ina296a-maximum-minimum-negative-voltage-appears-on-input-pin 

    此致、

    Javier