This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9151:TLV9151SIDBVR 的 IC 上的引脚 1 标记未清除

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1560570/tlv9151-pin-1-mark-is-not-clear-on-the-ic-for-tlv9151sidbvr

器件型号:TLV9151


工具/软件:

您好:

我无法分辨 TLV9151SIDBVR 的 IC 引脚 1 在哪里(如果存在!):。 有人能提供帮助吗?

SOT-23 (DBV)| 6.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:  

    我无法分辨 TLV9151SIDBVR 的 IC 上的引脚 1 在哪里(如果存在!):.

    引脚指示器可以是点、也可以是线。 因此、引脚 1 由下图中的红色箭头指示。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond