This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC27M4:与 TLV9104 比较

Guru**** 2561570 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC27M4, TLV9104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1559824/tlc27m4-vs-tlv9104

器件型号:TLC27M4
主题中讨论的其他器件: TLV9104

工具/软件:

您好团队

我当时正在检查 TLC27M4 是否有较新的替代品。

TLV9104n`t 表未指定输入偏置电流的最大值。

您能评论一下这种(可能的)差异吗?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    TLV9104 数据表n`t 指定了输入偏置电流的最大值。

    TLC27M4 中的 Ib 如下所示 (25°C 和 70°C)。  

    TLV9104 中的 Ib 在 25°C 时显示如下。  

    TLV9104 未指定最大值 Ib 电流。 一阶经验法则是、每增加 10°C(Tj,结温)、输入偏置/漏电流通常为输入偏置/漏电流的两倍。 根据应用的运行条件、Ib 可以增加到 100pA 甚至 nA。  

    Ib 值也取决于电源电压轨。 下图是 TLV9104 在温度范围内的典型 Ib 电流。 根据该图、我认为两个器件中的 Ib 是相当的(可能会稍好一些)。 TLV9014 数据表中的典型值是在 25°C 下的更宽输入电压范围下指定的、而不是像 TLV27M4 运算放大器那样的特定低电压范围下指定的。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond