This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:INA190A1IRSWR

Guru**** 2505495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1560985/ina190-ina190a1irswr

器件型号:INA190


工具/软件:

您好:

在生产过程中出现此类缺陷是否可以接受?

-不同的标记样式与相同的日期/批次代码,颜色变化和斑块上的端子,损坏端子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、  

    感谢您发送编修。

    您能否 告诉我您收到这些器件的位置以及它们是如何存储的?

    是否仍能满足数据表规格?

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    我们上个月从 Mouser 购买了这些器件。

    是否允许存在此类缺陷、以及这些缺陷如何影响产品功能?  是否可以接受标签样式的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、  

    我与我们的质量团队交谈、以下是他们的回应:

    “划痕和一些凹痕允许达到一定的长度/深度。

    最重要的是,您的客户能够回流焊部件 — 如果可以,则可以安全使用。    “

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe