This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704-SP:请参阅报告并减少 SEL 漏洞

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7704-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561175/lmp7704-sp-see-report-and-reducing-sel-vulnerability

器件型号:LMP7704-SP
主题中讨论的其他部件: Strike

工具/软件:

我正在寻求对 SNOAA62B  LMP7704-SP 请参阅报告(修订版 B)中的声明的澄清、其中第 7.3 节提到“电源电压超过 5.2V 时 SEL 漏洞会增加。  未观察到使用低于或低于此电平的电源电压的电路出现 SEL。'

为了澄清:电路是否使用 7.3 中列出的任何 SEL 预防技术在 5.2V 电源以下进行了测试? 尽管使用了 SEL 预防技术、但电源电压高于 5.2V 的应用中是否存在 SEL 漏洞?

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    [引用 userid=“483240" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561175/lmp7704-sp-see-report-and-reducing-sel-vulnerability ]电路是否使用 7.3 中列出的任何 SEL 预防技术在 5.2V 电源以下进行了测试? 尽管使用了 SEL 预防技术、但电源电压高于 5.2V 的应用中是否存在 SEL 漏洞?[/报价]

    是的、LM7704-SP SEE 报告发现、在航天应用中的重离子撞击期间、运算放大器内部的 ESD 钳位可能会瞬间导通和短接电源引脚。 如果使用大而低的 ESR 电容器、旁路电容器电荷可能会通过钳位突降、从而导致非常大且快速的瞬态电流(EIPD 事件)。 在低阻抗电源轨(LDO,电池或开关)上可能会发生这种情况(如果 Vs > 5.2VDC)。

    如果在航天应用中使用 Vs≤5.2VDC(在 SEL/SET 上下文中)、则未观察到报告的问题。 因此、请参阅 SEE 报告建议使用 10nF NP0/C0G 电容器并将较大的旁路电容器 (>220nF) 与 Vcc 引脚旁边的串联 5Ω 隔离、请参阅图 7-6 中的布局建议(这会在大约 32kHz 的频率下产生一个极点、并限制通过串联 5Ω 电阻器的瞬态电流)。  

    SEE 报告显示、如果 Vs > 5.2VDC、即使使用了一些缓解措施、也存在残余 SEL 漏洞。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的回答、我认为该解决了第一个问题:在第 7 节的更多内容中、从冗余保护的角度来看、对于小于或等于 5.2V 的电源电压、没有通过所有不同的电容器配置观察到 SEL、尽管通过串联电阻将 10nF 或 100nF 去耦电容器与总线电容的其余部分隔离很有帮助。

    对于高于 5.2V 的电源电压、尽管串联隔离电阻受到保护、但当大容量电容足够大且靠近器件时、仍然存在一些导致 EIPD 导致闩锁的潜在可能性? 在这种情况下、需要确定串联电阻的大小以更大限度地提高保护和器件功能、同时采取措施来更大限度地减小电源电压上的大容量电容?

    此致、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    在这种情况下、要确定串联电阻的大小、从而更大限度地提高保护和器件功能、同时采取步骤来更大限度地减小电源电压上的大容量电容?

    是的。 即使使用串联隔离、大于 5.2VDC 的电源轨仍会存在一些 SEL/EIPD 风险、尤其是在大容量电容很大并放置在 Vcc 引脚旁边的情况下。  

    根据 SEE 报告发现、我们可以在以下两个限制条件下对电源引脚处的局部电容大小进行保守的调节。

    1、串联电阻后,可以计算出局部电容的能量——>根据 0.5*C*V*V,储存在电容中的能量,其中能量应<=0.5*1uF*5.2^2,约为 13.5uJ。   

    2.我们可以通过电源路径/钳位估算峰值电流限制、其中 IPK_LIMIT < Vsupply/(Risolation + R_path_of_Vcc) 或≈ 5.2/Apk < 5Ω 1.04Apk。 为了提高设计裕度、假设 IPK_LIMIT 占直流系数的 60-80%(1.04Apk)。

    Vcc 旁边的电容器还有另一个关键 Ipk 数字、其中 Ipk = C*(dV/dt) 是瞬态电流事件期间的关键决定因素。 因此、理想情况下、如果 Vcc > 5.2VDC、Vcc 旁边的旁路电容器应保持低于 100nF 范围(NP0/C0G 类型)。  

    如果在 LMP7704-SP 应用中电源轨必须大于 5.2Vdc、我建议遵循这些建议。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond