This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:GVDD 绝对最大额定值问题

Guru**** 2557580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561541/tpa3255-q1-gvdd-absolute-maximum-rating-question

器件型号:TPA3255-Q1
主题:TPA3255EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

对于我们的新设计(4 通道 PA 功率放大器)、我计划使用 TPA3255TDDVRQ1 芯片。

我从数据表和评估板文档学习入手、开始了此设计。 我立刻发现了冲突的信息。

我说的是 GVDD 输入。 关于数据表、绝对最大额定值为 11.4V。 关于评估板原理图、GVDD 为 12V。 什么数字是正确的? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    您很可能使用了非汽车级器件 TPA3255EVM。  该器件上 GVDD 上的绝对最大值为 13.2Vdc。  汽车器件上的 GVDD 降额后、可满足汽车器件的热要求。

    此致、
    Gregg Scott