This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA227:采用 opa227 的恒流源应用

Guru**** 2557550 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1560152/opa227-constant-current-source-application-with-opa227

器件型号:OPA227


工具/软件:

您好 TI 专家

我现在可以在恒流源应用中使用 opa227 了。  附件电路环路稳定性仿真负载连接 GND采样电阻通过差分放大器电路输出采样电压。 仿真结果是 电路稳定性有点问题参阅如何修改  环路的电阻和容量使整个环路保持稳定、谢谢

e2e.ti.com/.../OPA227-LD_2D00_2GND-AC-Stability-Analysis.TSC

e2e.ti.com/.../OPA227_5F00_LD_2D00_2GND.TSC

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cunxu,  

    仿真结果是 电路稳定性有点问题参阅如何修改  环路的电阻和容量以便整个环路保持稳定、[/报价]

    我们在这里度过了劳动节的一天。  

    在不发生太大变化的情况下、我会修改电路。 这是 V 转 I 电路。 由于负载是 4 欧姆、不能使用 Rsense >4 欧姆-->所以我改为 1 欧姆。 此外、Vp 处的增量电压必须为 1.5V=基准。 因此、差分放大器必须具有增益才能建立线性运行 (0.375V*4= 1.5Vrev)。   

    e2e.ti.com/.../OPA227-V_2D00_toI-converter-09022025.TSC

    重要规格、就是这里。

    e2e.ti.com/.../OPA227-Step-Transient-09022025.TSC

    这是实现 V2I 转换器的另一种方法、只使用一个运算放大器。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa327a/sboa327a.pdf?ts = 1756831173914&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond

    0.375V*4= 1.5Vrev公式意味着什么 0.375V

    此致、

    Cunxu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cunxu,

    该电路为 V 转 I 转换器、请参阅前面随附的应用手册。 根据“传统“电路、反馈电压由 Iout* I_load 生成、其中 I_load = 4 欧姆。 在传统电路和反馈拓扑中、Vin --> Iout --> Iout*I_load 是电压反馈。   

    您的电路由差分运算放大器反馈、其中 Iout* Rsese 是反馈电压差值。 0.375A*1=0.375V,为了线性操作,差分电压必须增加到 1.5V,使受控电路线性运行。 在这里、我假设受控电流为 0.375A。 它可以是任何其他负载电流、只要 OPA227 能够线性运行且 NMOSFET 能够在饱和区运行。 无论如何、在本例中、我将差分放大器的增益从 1V/V 更改为 4V/V (1.5/0.375)。 因此、如果您想更大限度地减少散热、Rsense 可能远小于 1 欧姆(这是您的选择,差分放大器的增益也是如此)。   

    Rsense 不应大于 R_load、否则、Rsense 会限制 V 到 I 分支中的 Iout 电流。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond

    感谢您的答复。

    此致、

    Cunxu